DOCA0131ES-03

Variables de mapa de usuario

Variables de mapa de usuario

Las variables de mapa de usuario se describen en la siguiente tabla:

Grupos de variables de mapa de usuario

Registros

Mapa de usuario-direcciones

800 a 899

Mapa de usuario-valores

900 a 999

Registro

Tipo de variable

Variables de lectura / escritura

Nota

800-898

Palabra[99]

Mapa de usuario-direcciones

 

899

 

(Reservados)

 

Registro

Tipo de variable

Variables de lectura / escritura

Nota

900-998

Palabra[99]

Mapa de usuario-valores

 

999

 

(Reservados)

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?