Variables de mapa de usuario (Registros indirectos definidos por el usuario)
Descripción general
Las variables de mapa de usuario han sido diseñadas para optimizar el acceso a varios registros no contiguos en una única solicitud.
Puede definir varias áreas de lectura y escritura.
El mapa de usuario puede definirse mediante:
-
Un PC con SoMove con el software TeSys T DTM
-
Un PLC a través de un puerto de red
Variables de mapa de usuario
Las variables de mapa de usuario se dividen en dos grupos:
|
Direcciones de mapa de usuario |
Entre 800 y 898 |
|
Valores de mapa de usuario |
Entre 900 y 998 |
El grupo Dirección del mapa de usuario se utiliza para seleccionar una lista de direcciones de lectura o escritura. Puede considerarse como una zona de configuración.
El grupo Valor del mapa de usuario se utiliza para leer o escribir valores asociados a direcciones configuradas en la zona Dirección del mapa de usuario:
-
La lectura o escritura del registro 900 le permite leer o escribir la dirección de registro definida en el registro 800.
-
La lectura o escritura del registro 901 le permite leer o escribir la dirección de registro definida en el registro 801,...
Ejemplo práctico
La siguiente configuración de Dirección del mapa de usuario ofrece un ejemplo de configuración de dirección del mapa de usuario que permite el acceso a registros no contiguos:
|
Registro de dirección de mapa de usuario |
Valor configurado |
Registro |
|---|---|---|
|
800 |
452 |
Registro de disparos 1 |
|
801 |
453 |
Registro de disparos 2 |
|
802 |
461 |
Registro de alarmas 1 |
|
803 |
462 |
Registro de alarmas 2 |
|
804 |
450 |
Mínimo-tiempo de espera |
|
805 |
500 |
MSW de corriente media (0,01 A) |
|
806 |
501 |
LSW de corriente media (0,01 A) |
|
850 |
651 |
Registro 1 de elementos de visualización en HMI |
|
851 |
654 |
Registro 2 de elementos de visualización en HMI |
|
852 |
705 |
Registro de control 2 |
Con esta configuración, la información de supervisión es accesible con una sola solicitud de lectura a través de las direcciones de registro de 900 a 906.
La configuración y los comandos pueden escribirse con un solo proceso de escritura utilizando los registros 950 a 952.