DOCA0131ES-03

Información relacionada con el producto

Lea y comprenda estas instrucciones antes de realizar cualquier procedimiento con el dispositivo.

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Solo estarán autorizadas a trabajar con este sistema las personas debidamente formadas que estén familiarizadas con el contenido de este manual, así como con cualquier otra documentación de producto correspondiente, y los comprendan, y que además hayan recibido la debida formación sobre seguridad a fin de detectar y evitar los peligros que implican su uso. La instalación, el ajuste, la reparación y el mantenimiento deben ir a cargo de personal cualificado.
  • El integrador del sistema es responsable del cumplimiento de todos los requisitos de los códigos eléctricos locales y nacionales, así como del resto de reglamentos aplicables relacionados con la correcta conexión a tierra de todo el equipo.
  • Muchos componentes del producto, incluidas las placas de circuitos impresos, funcionan con tensión de red. No los toque. Utilice únicamente herramientas con aislante eléctrico.
  • No toque los componentes que no estén apantallados ni los terminales que tengan tensión.
  • Los motores pueden generar tensión cuando gira el cigüeñal. Antes de realizar cualquier tipo de tarea en el sistema, bloquee el cigüeñal del motor para evitar que gire.
  • La tensión de CA puede acoplar tensión a conductores no utilizados en el cable del motor. Aísle ambos extremos de los conductores del cable del motor que no se utilicen.
  • Antes de permitir cualquier trabajo en el sistema, desconecte toda la alimentación, incluida cualquier alimentación externa que pudiera estar presente; coloque una etiqueta con el texto No encender en todos los conmutadores de alimentación y bloquéelos en posición abierta.
  • Instale y cierre todas las cubiertas antes de suministrar tensión.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Los controladores podrían realizar movimientos imprevistos a causa de un cableado incorrecto, una configuración incorrecta, datos incorrectos u otros errores del usuario.

Los productos o accesorios dañados pueden provocar una descarga eléctrica o un funcionamiento imprevisto del equipo.

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
No utilice productos o accesorios dañados.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Póngase en contacto con su distribuidor de Schneider Electric si detecta cualquier tipo de daño.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
  • Instale cuidadosamente el cableado según los requisitos de CEM.
  • No utilice el producto con una configuración o datos desconocidos o inadecuados.
  • Realice una prueba exhaustiva de puesta en marcha.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
ADVERTENCIA
PÉRDIDA DE CONTROL
  • El diseñador del esquema de control debe tener en cuenta las posibles modalidades de fallo de rutas de control y, funciones críticas, proporcionar los medios para lograr un estado aceptable durante y después de un fallo de ruta.
  • Para las funciones críticas de control deben proporcionarse rutas de control separadas o redundantes.
  • Las rutas de control del sistema pueden incluir enlaces de comunicación. Deben tenerse en cuenta las implicaciones de retardos o interrupciones de transmisión no anticipados del enlace.
  • Observe todas las normas de prevención de accidentes y las directrices de seguridad locales.*
  • Cada implementación de un controlador LTMR debe probarse de forma individual y exhaustiva para comprobar su funcionamiento correcto antes de ponerse en servicio.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a productos químicos, incluidos el plomo y los compuestos de plomo, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y anomalías congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información al respecto, visite www.P65Warnings.ca.gov .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?