DOCA0132FR-01

TCC

caractéristique de la courbe de déclenchement. Type de retard employé pour déclencher l’afflux de courant en réponse à une condition de déclenchement. Comme c’est le cas pour le contrôleur LTMR, tous les retards de déclenchement des fonctions de protection du moteur sont à temps défini, à l’exception de la fonction de surcharge thermique qui présente également des retards de déclenchement à inversion thermique.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?