Configuration du port réseau CANopen du LTMR
Paramètres de communication
Utilisez TeSys T DTM ou l’HMI pour configurer les paramètres de communication CANopen :
-
Port réseau – réglage adresse
-
Port réseau – réglage débit en bauds
-
Configuration – sélection du canal
Définition de l’ID du nœud
L’Node-ID est l’adresse du module sur le bus CANopen. Avec la CANopen classe S20, vous pouvez attribuer une adresse comprise entre 1 et 127.
Vous devez définir Node-ID avant toute communication. Utilisez TeSys T DTM ou l’HMI pour configurer le paramètre de communication Port réseau – réglage adresse.
Réglage de la vitesse en bauds
Réglez le paramètre de vitesse en bauds sur l’une des valeurs suivantes :
-
10 kBd
-
20 kBd
-
50 kBd
-
250 kBd
-
500 kBd
-
800 kBd
-
1000 kBd
Pour ce faire, utilisez TeSys T DTM ou l’HMI pour configurer le paramètre de communication port réseau – réglage vitesse en bauds.
Ce paramètre propose les réglages suivants :
|
Port réseau – réglage vitesse en bauds |
Vitesse |
|---|---|
|
0 |
10 kBd |
|
1 |
20 kBd |
|
2 |
50 kBd |
|
3 |
125 kBd |
|
4 |
250 kBd |
|
5 |
500 kBd |
|
6 |
800 kBd |
|
7 |
1000 kBd |
|
8 |
Vitesse automatique |
|
9 |
Réglage usine (250 kBd) |
Le réglage usine pour le paramètre Port réseau – réglage vitesse en bauds est 250 kBd. Lorsque ce réglage est défini, le contrôleur LTMR adapte sa vitesse en bauds à celle du client.
Réglage du canal de configuration
La configuration du LTMR peut être gérée :
-
localement via le port HMI en utilisant TeSys T DTM ou l’HMI,
-
à distance via le réseau
Pour gérer la configuration localement, le paramètre configuration – par port réseau doit être désactivé afin de prévenir tout écrasement de la configuration via le réseau.
Pour gérer la configuration à distance, le paramètre configuration – par port réseau doit être activé (réglage usine).