Utilisation du réseau de communication CANopen
Présentation
Ce chapitre explique comment utiliser le contrôleur LTMR via le port réseau avec le protocole CANopen .
AVERTISSEMENT |
|---|
|
PERTE DE CONTRÔLE
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
(1) Pour plus d'informations, reportez-vous à la directive NEMA ICS 1.1 (dernière édition) intitulée « Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control ».
AVERTISSEMENT |
|---|
|
REDEMARRAGE INATTENDU DU MOTEUR
Assurez-vous que l'application logicelle de l'automate :
Selon la configuration du protocole de communication,
lors du passage aux canaux de contrôle sur Réseau, le contrôleur LTMR peut prendre en compte le dernier état
connu des commandes de contrôle du moteur de l'automate et redémarrer
automatiquement le moteur.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
AVERTISSEMENT