DOCA0132FR-01

Principe de fonctionnement du protocole CANopen

Présentation du réseau CANopen

CANopen est un système de mise en réseau basé sur le Controller Area Network (CAN) de bus série. Le profil de communication CANopen (CiA DS-301) prend en charge l’accès direct aux paramètres des équipements ainsi que la communication de données de process sensibles aux délais.

Le profil de l’équipement CANopen pour contrôleurs LTMR est spécifique au fabricant. Il en définit les fonctionnalités de base tout en permettant de prendre en charge de nombreuses fonctions supplémentaires spécifiques aux fournisseurs.

CANopen exploite pleinement le réseau CAN grâce à l’échange de données direct de poste à poste entre les nœuds, de façon organisée et déterministe, si nécessaire.

Protocole CANopen

Le protocole CANopen se base sur la spécification CAN 2.B passive (identifiant codé sur 11 bits).

L’interface CANopen du contrôleur LTMR est conforme aux spécifications CANopen (DS301 V4.02).

Les contrôleurs sont présentés dans des fichiers EDS (Electronic Data Sheet) à intégrer aux outils de configuration.

NOTE: Pour plus d’informations sur CANopen, consultez le site Web Can In Automation : http://www.can-cia.de.

Trame de message CANopen

Voici la description d’une trame de message CANopen standard :

SOF

COB-ID

RTR

CTRL

Segment de données

CRC

ACK

EOF

1 bit

11 bits

1 bit

5 bits

0 à 8 octets

16 bits

2 bits

7 bits

SOF

Start of frame (début de trame)

COB-ID

Champ d’identification du message CAN, composé d’un code fonction (4 bits) et d’un ID de module (7 bits).

Le code fonction détermine la priorité de l’objet, permettant ainsi la communication entre un administrateur réseau et 127 stations. Le code de fonction est défini avec un dictionnaire des objets du profil de l’équipement. La diffusion est indiquée par un ID de module de zéro.

RTR

Remote Transmission Request (Requête de transmission distante)

CTRL

Control field (Champ de contrôle) (c’est-à-dire longueur des données)

CRC

Cyclic Redundancy Check (Contrôle de redondance cyclique)

ACK

Acknowledge (Acquittement)

OEF

End Of Frame (Fin de trame)

Services CANopen

Les objets de communication CANopen transmis via le réseau CAN sont décrits par les services suivants :

  • GESTION DE RÉSEAU

    Démarrage du bus, définition des paramètres, surveillance.

  • TRANSMISSION HAUT DÉBIT DES DONNÉES DE PROCESS

    PDO (Process Data Objects, ou objet données de process) pour la commande de contrôle en temps réel.

  • TRANSMISSION BAS DÉBIT DES DONNÉES DE SERVICE

    SDO (Service Data Objects, ou objets de données de service) pour la configuration, le paramétrage et les diagnostics.

Gestion de réseau (NMT)

La gestion de réseau CANopen est une méthode orientée nœud et repose sur une structure client/serveur. Elle nécessite qu’un équipement du réseau joue le rôle de client NMT. Les autres nœuds sont des serveurs NMT.

Les équipements serveurs CANopen NMT mettent en œuvre une machine d’état, décrite ci-dessous :

(1)

À la mise sous tension, l’équipement passe à l’état d’initialisation.

(2)

Une fois l’initialisation terminée, l’équipement passe automatiquement à l’état préopérationnel (il est alors possible d’envoyer des paramètres).

Remarque : vous pouvez écrire des paramètres sélectionnés par la configuration en mode préopérationnel.

(3) (6)

Start_Remote_Node

(4) (7)

Enter_Pre-Operational_State et applique un repli.

(5) (8)

Stop_Remote_Node

(9) (10) (11)

Reset_Node

(12) (13) (14)

Reset_Communication

Objets de données de process (PDO)

Le transfert en temps réel est effectué par le biais de télégrammes Process Data Object (PDO). Les données Process Data (qui sont dépendantes du temps) permettent de surveiller et de contrôler l’équipement.

Fonctionnalités du module de communication du contrôleur CANopen :

PDO

Description

État

PDO1 de transmission

Utilisés pour la surveillance (données transmises par le serveur)

Préconfigurés et activés

PDO1 de réception

Utilisés pour le contrôle (données transmises par le client)

PDO2 de transmission

Utilisés pour l’échange de données (définis à la configuration)

À configurer et à activer

PDO2 de réception

PDO3 de transmission

PDO3 de réception

PDO4 de transmission

Utilisés pour accéder (en lecture ou écriture) à tout registre via la programmation

Préconfigurés et activés

PDO4 de réception

Les objets RPDO (PDO de réception) et TPDO (PDO de transmission) peuvent être configurés de façon à inclure 8 octets de données (par exemple, composés de quatre registres de 16 bits ou d’un objet de 64 bits).

Les objets RPDO sont accessibles en écriture.

Selon l’application, définissez le mode de communication PDO sur asynchrone, cyclique ou synchrone acyclique.

En mode synchrone, la transmission de PDO dépend de l’objet SYNC, transmis de façon cyclique par le client CANopen. Elle n’inclut aucune donnée. Le réglage d’usine est 0x080.

Le mode de transmission est :

Type de transmission

Transmission de PDO

 

Cyclique

Acyclique

Synchrone

Asynchrone

0

PDO envoyés de façon synchrone avec l’objet SYNC ; déclenché par un changement de la valeur des données

 

 

1-240

PDO envoyés par le module de communication toutes les 240 réceptions de l’objet SYNC

 

 

255

Réglage d’usine du mode de communication

 

 

Pour plus d’informations sur les PDO, consultez la rubrique Using PDOs.

Objets de données de service (SDO)

Les objets de services de données (objets SDO) permettent de configurer l’équipement et de définir le type et le format des informations transmises via les PDO.

Les SDO vous permettent d’accéder à n’importe quel objet du dictionnaire des objets de l’équipement.

Les clients CANopen exécutent des messages acycliques par le biais d’objets SDO. Ils sont également utilisés pour les requêtes asynchrones et apériodiques. Par exemple, un SDO peut être utilisé pour lire l’identification d’une unité de contrôle.

Le module de communication CANopen gère un serveur SDO, qui reçoit deux COB-ID :

  • un pour les requêtes (télégrammes émis par le client et envoyés au LTMR CANopen),

  • un pour les réponses (télégrammes retournés au client par le LTMR CANopen).

Pour plus d’informations sur les SDO, consultez la rubrique Using SDOs.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.