DOCA0256IT-01

Protezione da sovrafrequenza

La tabella elenca i dati di protezione da sovrafrequenza per la comunicazione PROFIBUS DP.

Slot Indice

Offset byte

Dimensioni (in byte)

L/S

X

Unità

Tipo

Campo

Valore predefinito

Backup

Nome del parametro

1 6

78

2

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Allarme
  • 2: Disinnesto
  • 3: Allarme e disinnesto

0

S

Impostazione della funzione

1 6

80

2

L/S

1

%F*

UINT16

100–110
(incrementi di 1)

105

S

Pickup

1 6

82

2

L/S

0,1

s

UINT16

1–60000
(incrementi di 1)

1

S

Ritardo

1 6

84

2

L/S

1

%F*

UINT16

100-110
(incrementi di 1)

105

S

Soglia di allarme

1 6

86

2

L/S

1

BITMAP

  • Bit 0: Tasto di reset

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: Comunicazione

  • Bit 3: Auto

3

S

Modalità di ripristino

1 6

88

2

L/S

0,1

s

UINT16

0–60000
(incrementi di 1)

0

S

Ritardo autoreset

1 6

90

2

Riservato

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.