DOCA0256IT-01

Protezione sottopotenza

La tabella elenca i dati relativi alla protezione da sottopotenza per la comunicazione PROFIBUS DP.

Slot Indice

Offset byte

Dimensioni (in byte)

L/S

X

Unità

Tipo

Campo

Valore predefinito

Backup

Nome del parametro

1 6

92

2

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Allarme
  • 2: Disinnesto
  • 3: Allarme e disinnesto

0

S

Impostazione della funzione

1 6

94

2

L/S

1

%P

UINT16

20–1000
(incrementi di 1)

60

S

Pickup

%P = % della potenza nominale.

La potenza nominale (Pn) viene calcolata dal parametro LTMT main unit dalle impostazioni di sistema: Pn = VT primario * corrente a pieno carico.

Nel caso di avviatori per motori a due velocità, la potenza nominale è:

  • Pn1 = VT primario * corrente a pieno carico, quando il motore funziona alla velocità 1 o bassa

  • Pn2 = VT primario * corrente a pieno carico velocità 2, quando il motore funziona alla velocità 2 o alta

*

1 6

96

2

L/S

0,1

s

UINT16

1–60000
(incrementi di 1)

1

S

Ritardo

1 6

98

2

L/S

1

%P

UINT16

20-1000
(incrementi di 1)

60

S

Livello di allarme

%P = % della potenza nominale.

La potenza nominale (Pn) viene calcolata dal parametro LTMT main unit dalle impostazioni di sistema: Pn = VT primario * corrente a pieno carico.

Nel caso di avviatori per motori a due velocità, la potenza nominale è:

  • Pn1 = VT primario * corrente a pieno carico, quando il motore funziona alla velocità 1 o bassa

  • Pn2 = VT primario * corrente a pieno carico velocità 2, quando il motore funziona alla velocità 2 o alta

*

1 6

100

2

L/S

1

BITMAP

  • Bit 0: Tasto di reset

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: Comunicazione

  • Bit 3: Auto

3

S

Modalità di ripristino

1 6

102

2

L/S

0,1

s

UINT16

0-60000
(incrementi di 1)

0

S

Ritardo autoreset

1 6

104

2

Riservato

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.