DOCA0256IT-01

Disinnesto terra calcolato

La tabella elenca i dati di disinnesto terra calcolato per la comunicazione PROFIBUS DP.

Slot Indice

Offset byte

Dimensioni (in byte)

L/S

X

Unità

Tipo

Portata

Valore predefinito

Backup

Nome del parametro

1 5

104

2

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Allarme
  • 2: Disinnesto
  • 3: Allarme e disinnesto

2

S

Impostazione della funzione

1 5

106

2

L/S

1

%IFLC*

UINT16

10–500
(incrementi di 1)

20

S

Pickup

1 5

108

2

L/S

0,10

s

UINT16

5–60000
(incrementi di 1)

20

S

Ritardo

1 5

110

2

L/S

1

%IFLC*

UINT16

10–500
(incrementi di 1)

20

S

Soglia di allarme

1 5

112

2

L/S

1

BITMAP

  • Bit 0: Tasto di reset

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: Comunicazione

  • Bit 3: Auto

3

S

Modalità di ripristino

1 5

114

2

L/S

0,1

s

UINT16

0–60000
(incrementi di 1)

0

S

Ritardo autoreset

1 5

116

2

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Abilita

0

N

Funzionamento all'avviamento motore

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.