DOCA0256IT-01

Protezione inversione fase di corrente

La tabella elenca i dati della protezione dall’inversione di fase di corrente per la comunicazione PROFIBUS DP.

Slot Indice

Offset byte

Dimensioni (in byte)

L/S

X

Unità

Tipo

Portata

Valore predefinito

Backup

Nome del parametro

1 5

172

2

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Allarme
  • 2: Disinnesto
  • 3: Allarme + disinnesto

2

S

Impostazione della funzione

1 5

174

2

L/S

0,1

s

UINT16

1–60000
(incrementi di 1)

1

S

Ritardo

1 5

176

2

L/S

1

BITMAP

  • Bit 0: Tasto di reset

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: Comunicazione

  • Bit 3: Auto

3

S

Modalità di ripristino

1 5

178

2

L/S

0,1

s

UINT16

0–60000
(incrementi di 1)

0

S

Ritardo autoreset

1 5

180

2

Riservato

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.