DOCA0256IT-01

Protezione da sovracorrente per tempo definito

La tabella elenca i dati di protezione da sovracorrente per tempo indipendente per la comunicazione PROFIBUS DP.

Slot Indice

Offset byte

Dimensioni (in byte)

L/S

X

Unità

Tipo

Campo

Valore predefinito

Backup

Nome del parametro

1 5

60

2

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Allarme
  • 2: Disinnesto
  • 3: Allarme e disinnesto

2

S

Impostazione della funzione

1 5

62

2

L/S

1

%IFLC*

UINT16

20-1000
(incrementi di 1)

110

S

Pickup

1 5

64

2

L/S

0,1

s

UINT16

1–60000
(incrementi di 1)

300

S

Ritardo durante l’avvio del motore (TpS)

1 5

66

2

L/S

0,1

s

UINT16

1–60000
(incrementi di 1)

200

S

Ritardo durante il funzionamento del motore (TpR)

1 5

68

2

L/S

1

Pickup %

UINT16

20-1000
(incrementi di 1)

110

S

Soglia di allarme

1 5

70

2

L/S

1

BITMAP

  • Bit 0: Tasto di reset

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: Comunicazione

  • Bit 3: Auto

3

S

Modalità di ripristino

1 5

72

2

L/S

0,1

s

UINT16

0–60000
(incrementi di 1)

0

S

Ritardo autoreset

1 5

74

2

Riservato

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.