DOCA0256IT-01

Dati statistici

La tabella elenca i dati statistici per la comunicazione PROFIBUS DP.

Indice

Slot

Offset byte

Dimensioni (in byte)

L/S

X

Unità

Tipo

Backup

Nome del parametro

1 4

0

2

L

1

ms

UINT16

N

Timer 1: valore effettivo

1 4

2

2

L

1

ms

UINT16

N

Timer 2: valore effettivo

1 4

4

2

L

1

ms

UINT16

N

Timer 3: valore effettivo

1 4

6

2

L

1

ms

UINT16

N

Timer 4: valore effettivo

1 4

8

2

L

1

UINT16

N

Contatore 1: valore effettivo

1 4

10

2

L

1

UINT16

N

Contatore 2: valore effettivo

1 4

12

2

L

1

UINT16

N

Contatore 3: valore effettivo

1 4

14

2

L

1

UINT16

N

Contatore 4: valore effettivo

1 4

16

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti sovraccarico termico

1 4

18

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti rotore bloccato

1 4

20

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti rotore in stallo

1 4

22

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti sovracorrente a tempo definito

1 4

24

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti sovracorrente inversa normale

1 4

26

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti sovracorrente di breve durata

1 4

28

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti a terra calcolati

1 4

30

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti a terra misurati

1 4

32

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti fase sottocorrente

1 4

34

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti squilibrio di corrente

1 4

36

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti perdita di fase corrente

1 4

38

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti perdita di fase corrente

1 4

40

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti fase sottocorrente

1 4

42

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti fase sovratensione

1 4

44

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti perdita di fase tensione

1 4

46

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti squilibrio di tensione

1 4

48

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti inversione di fase della tensione

1 4

50

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti sottofrequenza

1 4

52

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti sovrafrequenza

1 4

54

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti per tempo di avvio eccessivo

1 4

56

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti perdita comunicazione

1 4

58

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti temperatura LTMT main unit

1 4

60

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti sottopotenza

1 4

62

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti sovrapotenza

1 4

64

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti fattore sottopotenza

1 4

66–78

14

Riservato

1 4

80

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti interblocco DI 1

1 4

82

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti interblocco DI 2

1 4

84

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti interblocco DI 3

1 4

86

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti interblocco DI 4

1 4

88

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti interblocco DI 5

1 4

90

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti interblocco DI 6

1 4

92

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti interblocco DI 7

1 4

94

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti interblocco DI 8

1 4

96

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti interblocco DI 9

1 4

98

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti interblocco DI 10

1 4

100

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti interblocco DI 11

1 4

102

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti interblocco DI 12

1 4

104–150

8

Riservato

1 4

152

2

L

1

UINT16

N

Uscita 1 calcolatore

1 4

154

2

L

1

UINT16

N

Uscita 2 calcolatore

1 4

156

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti rilevamento errori di arresto motore

1 4

158

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti test logici interrotti

1 4

160

2

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti tasto di reset bloccato

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.