DOCA0256IT-01

Protezione da sottocorrente di fase

La tabella elenca la fase sotto i dati di protezione di corrente per la comunicazione PROFIBUS DP.

Slot Indice

Offset byte

Dimensioni (in byte)

L/S

X

Unità

Tipo

Campo

Valore predefinito

Backup

Nome del parametro

1 5

132

2

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Allarme
  • 2: Disinnesto
  • 3: Allarme e disinnesto

1

S

Impostazione della funzione

1 5

134

2

L/S

1

%IFLC*

UINT16

15-100
(incrementi di 1)

50

S

Pickup

1 5

136

2

L/S

0,1

s

UINT16

1–60000
(incrementi di 1)

100

S

Ritardo

1 5

138

2

L/S

1

%IFLC*

UINT16

15-100
(incrementi di 1)

50

S

Soglia di allarme

1 5

140

2

L/S

1

BITMAP

  • Bit 0: Tasto di reset

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: Comunicazione

  • Bit 3: Auto

8

S

Modalità di ripristino

1 5

142

2

L/S

0,1

s

UINT16

0-60000
(incrementi di 1)

50

S

Ritardo autoreset

1 5

144

4

Riservato

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.