DOCA0256IT-01

Impostazioni PROFIBUS DP

La tabella elenca le PROFIBUS DP impostazioni per la comunicazione PROFIBUS DP.

Slot Indice

Offset byte

Dimensioni (in byte)

L/S

X

Unità

Tipo

Campo

Valore predefinito

Backup

Nome del parametro

1 9

60

2

L/S

1

UINT16

2–126
(incrementi di 1)

126

S

Indirizzo del nodo

1 9

62

2

L/S

1

UINT16

0-1
(incrementi di 1)

0

S

Endian
1 9

64

2

L/S

1

UINT16

  • 0: Predefinito

  • 1: TeSys T

  • 2: Altro

0

S

Profilo prodotto
1 9

66

6

Riservato

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.