DOCA0256IT-01

Protezione da squilibrio di corrente

La tabella elenca i dati correnti della protezione da squilibrio di corrente per la comunicazione PROFIBUS DP.

Slot Indice

Offset byte

Dimensioni (in byte)

L/S

X

Unità

Tipo

Campo

Valore predefinito

Backup

Nome del parametro

1 5

148

2

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Allarme
  • 2: Disinnesto
  • 3: Allarme e disinnesto

3

S

Impostazione della funzione

1 5

150

2

L/S

1

%

UINT16

5–100
(incrementi di 5)

20

S

Pickup

1 5

152

2

L/S

0,1

s

UINT16

1–60000
(incrementi di 1)

50

S

Ritardo

1 5

154

2

L/S

1

%

UINT16

5–100
(incrementi di 5)

20

S

Soglia di allarme

1 5

156

2

L/S

1

BITMAP

  • Bit 0: Tasto di reset

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: Comunicazione

  • Bit 3: Auto

3

S

Modalità di ripristino

1 5

158

2

L/S

0,1

s

UINT16

0-60000
(incrementi di 1)

0

S

Ritardo autoreset

1 5

160

2

Riservato

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.