Architecture autonome
Introduction
Lorsque les IMU ne communiquent pas avec les interfaces de communication (interfaces IFE, EIFE ou IFM, ou module BSCM Modbus SL/ULP avec concentrateur Modbus SL), l'architecture est dite autonome.
Architecture autonome
La figure suivante présente un exemple d'architecture autonome avec des IMU composées d'un module d'affichage en face avant FDM121 pour un disjoncteur ou d'un module d'application d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur et d'un disjoncteur compatible équipé d'un déclencheur MicroLogic.
|
A |
Module IO |
|
B |
Alimentation AD 24 Vcc pour déclencheurs MicroLogic dans les disjoncteurs MasterPacT NT/NW, ComPacT NS ou PowerPacT P et R |
|
C |
Alimentation ABL8 24 Vcc pour modules ULP |
|
D |
Cordon BCM ULP de disjoncteur |
|
E |
Cordon NSX |
|
F |
Afficheur FDM121 |
|
G |
Terminaison de ligne ULP |
Pour les options de montage de l'afficheur FDM121, voir QGH80971 Enerlin’X FDM121 - Module d'affichage en face avant pour un disjoncteur - Instruction de service.
L'alimentation 24 Vcc est sélectionnée parmi la liste des alimentations 24 Vcc recommandées. La puissance nominale de l'alimentation doit être sélectionnée en fonction de la consommation des IMU.