DOCA0093FR-06

Architecture Modbus centralisée

Introduction

Dans une architecture Modbus centralisée, les IMU communiquent avec les interfaces de communication (serveurs IFE ou interfaces IFM). Les serveurs IFE et les interfaces IFM sont regroupés en en îlots, montés côte à côte sur un rail DIN et interconnectés par l'accessoire de liaison.

Architecture Modbus centralisée

La figure suivante illustre un exemple d'architecture Modbus centralisée comprenant trois IMU :

  • Une IMU composée d'un disjoncteur ComPacT NS ou PowerPacT P et R et d'un serveur de tableau IFE Ethernet pour obtenir une connexion Ethernet.

  • Une IMU composée d'un disjoncteur ComPacT NSX ou PowerPacT à châssis H, J et L, d'une interface IFM et d'un afficheur FDM121.

  • Une IMU composée d'un disjoncteur ComPacT NSX ou PowerPacT à châssis H, J et L, d'un module d'E/S, d'une interface IFM et d'un afficheur FDM121.

A

Alimentation AD 24 Vcc pour déclencheurs MicroLogic dans les disjoncteurs MasterPacT NT/NW, ComPacT NS ou PowerPacT P et R

B

Alimentation ABL8 24 Vcc pour modules ULP

C

Module IO

D

Concentrateur Modbus SL

E

Terminaison de ligne Modbus

F

Serveur IFE

G

BSCM Cordon Modbus SL

Câble

Description

Réseau Ethernet

Réseau ULP

Alimentation 24 Vcc

Ligne Modbus et 24 Vcc

Raccordement du câble Modbus

Si l'architecture centralisée de comprend pas de serveur IFE, raccordez le câble Modbus comme indiqué dans la figure ci-après.

A

Terminaison de ligne Modbus

B

Alimentation 24 Vcc

C

Câble Modbus en provenance du client Modbus

D

Terminaison de ligne ULP

Câble

Description

Réseau Modbus

Réseau ULP

Alimentation 24 Vcc

Le câble Modbus en provenance du client Modbus est raccordé à une interface IFM. Il assure la continuité du signal Modbus (D0, D1, et 0 VL) et la continuité du blindage grâce à des raccords en laiton. Les raccords en laiton doivent avoir un diamètre adapté au type de câble et des fixations compatibles avec l'installation (vis ou rail DIN, par exemple).

Schéma de câblage

Le schéma de câblage suivant présente les raccordements du câble Modbus et de l'alimentation 24 Vcc :

A

Alimentation 24 Vcc

B

Terminaison de ligne Modbus

C

Interface IFM

D

Câble Modbus en provenance du client Modbus

E

Connexion à la terre à l'extrémité du câble Modbus lorsque le client Modbus est installé dans le même équipement électrique que les interfaces IFM auxquelles il est connecté

Pour plus d'informations sur la gestion du blindage des câbles, consultez les règles de connexion Modbus entre plusieurs éléments de l'équipement électrique.

Alimentation du serveur de tableau Ethernet IFE

Lorsque le serveur IFE est empilé sur les interfaces IFM, l'alimentation 24 Vcc du serveur IFE et la communication Modbus série sont distribuées aux interfaces IFM.

Câble

Description

Réseau Ethernet

Réseau ULP

Alimentation 24 Vcc

Schéma de câblage du serveur de tableau Ethernet IFE

Le schéma de câblage suivant montre les raccordements du serveur IFE et de l'alimentation 24 Vcc :

A

Alimentation 24 Vcc

B

Terminaison de ligne Modbus

C

Concentrateur Modbus SL

D

Serveur IFE

Cas d’un seul segment d’alimentation

La figure suivante présente une architecture Modbus centralisée avec deux colonnes et un seul segment d'alimentation :

A

Alimentation ABL8 24 Vcc pour modules ULP

B

Câble Modbus en provenance du client Modbus

C

Cordon NSX

D

Concentrateur Modbus SL

E

Câble Modbus vers la deuxième colonne

F

Terminaison de ligne Modbus

G

BSCM Cordon Modbus SL

Câble

Description

Réseau Modbus

Réseau ULP

Alimentation 24 Vcc

Ligne Modbus et 24 Vcc

Raccordement du câble Modbus avec un seul segment d'alimentation

  • Le câble Modbus en provenance du client Modbus est raccordé à une interface IFM ou à un concentrateur Modbus SL. Il assure la continuité du signal Modbus (D0, D1, et 0 VL) et la continuité du blindage grâce à des raccords en laiton. Les raccords en laiton doivent avoir un diamètre adapté au type de câble et des fixations compatibles avec l'installation (vis ou rail DIN, par exemple).

  • Le câble Modbus acheminé vers la deuxième colonne peut être raccordé à n'importe quelle interface IFM ou n'importe quel concentrateur Modbus SL du groupe. Il assure la continuité du signal Modbus vers la deuxième colonne et la continuité du blindage grâce à des raccords en laiton. Les raccords en laiton doivent avoir un diamètre adapté au type de câble et des fixations compatibles avec l'installation (vis ou rail DIN, par exemple).

    Le câble d'alimentation 24 Vcc qui va vers la deuxième colonne peut être raccordé à n'importe quelle interface IFM ou n'importe quel concentrateur Modbus SL du groupe. Il assure la continuité de l'alimentation 24 V CC vers la deuxième colonne.

Schéma de câblage avec un seul segment d’alimentation

Le schéma de câblage suivant présente les raccordements des câbles Modbus et de l'alimentation 24 Vcc dans le cas où il y a un seul segment d'alimentation :

A

Alimentation 24 Vcc

B

Connexion à la terre à l'extrémité du câble Modbus lorsque le client Modbus est installé dans le même équipement électrique que les interfaces IFM auxquelles il est connecté

C

Câble Modbus en provenance du client Modbus

D

Interface IFM

E

Terminaison de ligne Modbus

F

Concentrateur Modbus SL

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Raccordement Modbus de plusieurs éléments d'équipement électrique.

Cas de plusieurs segments d’alimentation

Lorsque plusieurs alimentations 24 Vcc sont nécessaires (voir alimentation segmentée), plusieurs segments d'alimentation sont utilisés le long du câble Modbus.

La figure ci-après présente une architecture Modbus centralisée comprenant trois segments d’alimentation :

A

Alimentation ABL8 24 Vcc pour modules ULP

B

Câble Modbus en provenance du client Modbus

C

Interfaces IFM regroupées avec des accessoires de liaison

D

Câble Modbus vers la deuxième colonne

E

Câble Modbus vers la troisième colonne

F

Terminaison de ligne Modbus

Câble

Description

Réseau Modbus

Réseau ULP

Alimentation 24 Vcc

NOTE: Il n'est pas recommandé de raccorder plusieurs concentrateurs Modbus SL avec différentes alimentations 24 Vcc.

Raccordement du câble Modbus avec plusieurs segments d'alimentation

  • Le câble Modbus en provenance du client Modbus assure la continuité du signal Modbus (D0, D1 et 0 VL) et la continuité du blindage grâce à des raccords en laiton. Les raccords en laiton doivent avoir un diamètre adapté au type de câble et des fixations compatibles avec l'installation (vis ou rail DIN, par exemple).

  • Le câble Modbus en direction de la deuxième colonne assure la continuité du signal Modbus (D0, D1, et 0 VL) et la continuité du blindage grâce à des raccords en laiton. Les raccords en laiton doivent avoir un diamètre adapté au type de câble et des fixations compatibles avec l'installation (vis ou rail DIN, par exemple).

    Une alimentation 24 V CC séparée est raccordée à la deuxième colonne.

  • Le câble Modbus vers la troisième colonne assure la continuité du signal Modbus (D0, D1 et 0 VL) et la continuité du blindage grâce à des raccords en laiton. Les raccords en laiton doivent avoir un diamètre adapté au type de câble et des fixations compatibles avec l'installation (vis ou rail DIN, par exemple).

    Une alimentation 24 V CC séparée est raccordée à la troisième colonne.

Schéma de câblage avec plusieurs segments d’alimentation

Le schéma de câblage suivant présente les raccordements des câbles Modbus et de l'alimentation 24 Vcc dans les cas où il y a plusieurs segments d'alimentation :

A

Alimentation 24 Vcc

B

Connexion à la terre à l'extrémité du câble Modbus lorsque le client Modbus est installé dans la même section d'équipement électrique que les interfaces IFM auxquelles il est connecté

C

Câble Modbus en provenance du client Modbus

D

Interface IFM

E

Câble Modbus entre éléments de l'équipement électrique

F

Terminaison de ligne Modbus

Pour plus d'informations sur la gestion du blindage des câbles, consultez les règles de connexion Modbus entre plusieurs éléments de l'équipement électrique.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?