DOCA0093FR-06

Vérification de la compatibilité de l'équipement avec le micrologiciel et actions correctives

Présentation

Lorsque des modules ULP sont mis à niveau avec de nouvelles fonctionnalités, vérifiez avec le logiciel EcoStruxure Power Commission qu'ils sont compatibles avec les différents modules du système IMU. Utilisez le tableau Mise à niveau de micrologiciel pour identifier les incompatibilités entre modules ULP. Ce tableau propose également des actions appropriées en fonction des conflits détectés.

NOTE: La vérification de compatibilité ne fonctionne que si l'appareil est connecté.

Mise à niveau du firmware

Pour afficher l'état du firmware, cliquez sur Micrologiciel dans la vue Equipement.

La fenêtre Mise à niveau du firmare affiche le tableau de compatibilité suivant.

Légende

Nom

Description

A

Adresse IP

Affiche l'adresse IP de l'équipement connecté.

B

Adresse Modbus

Affiche l'adresse Modbus de l'équipement connecté.

C

Module

Répertorie les modules ULP de l'équipement connecté.

D

Etat

Affiche l'état de compatibilité du module au sein du système.

E

Version de l'équipement

Affiche la version de micrologiciel actuellement installée dans le module.

F

Version disponible

Affiche la plus récente version de micrologiciel disponible en vue d'une mise à niveau.

G

Action recommandée

Indique la solution permettant de résoudre les conflits.

H

Actualisation

Met à jour les modifications apportées conformément à l'action recommandée.

Etat

La colonne Etat identifie les conditions de conflit au sein des modules ULP.

Icônes

État du module

Nominal

Conflit de micrologiciel non critique

Ou

Conflit de matériel non critique

Conflit de micrologiciel critique

Conflit de matériel critique

Ou

Matériel en mode dégradé

Arrêt

Ou

Conflit

Actions recommandées

La colonne Action recommandée de la fenêtre Mise à niveau du firmware propose une solution pour résoudre un conflit. A chaque conflit correspond une action recommandée qui est prédéfinie et générique.

Le tableau suivant décrit les actions recommandées dans le cas où un conflit est détecté.

État du module

Description

Action recommandée

Nominal

Le module ULP est en mode nominal.

Aucune.

Conflit de micrologiciel non critique

Il existe une incompatibilité de micrologiciel non critique entre le module ULP et d'autres modules de l'IMU.

Mettre à niveau le firmware lors de l'opération de maintenance suivante.

Conflit de matériel non critique

Il existe une incompatibilité matérielle non critique entre le module ULP et d'autres modules de l'IMU.

Remplacer le module lors de l'opération de maintenance suivante.

Conflit de micrologiciel critique

Il existe une incompatibilité critique de micrologiciel entre le module ULP et d'autres modules de l'IMU.

Mettre à niveau le firmware.

Conflit de matériel critique

Il existe une incompatibilité matérielle critique entre le module ULP et d'autres modules de l'IMU.

Remplacer le module.

Matériel en mode dégradé

Le module ULP est en mode dégradé.

Remplacer le module lors de l'opération de maintenance suivante.

Arrêt

Le module ULP est hors service.

Remplacer le module.

Conflit

Le module ULP est en mode de conflit.

Supprimer le module en double.

Actualisation

Après avoir appliqué une action recommandée pour une incompatibilité spécifique, vous pouvez cliquer sur le bouton Actualiser pour mettre à jour les modifications dans la fenêtre Mise à niveau du firmware.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?