Règles de raccordement Modbus SL
Introduction
Le client Modbus peut être installé :
-
Dans le même équipement électrique que les interfaces IFM ou les concentrateurs Modbus SL ou dans une section séparée des interfaces IFM ou les concentrateurs Modbus SL où les deux sections de l'équipement sont boulonnées ensemble.
-
Dans une section de l'équipement électrique séparée des interfaces IFM ou des concentrateurs Modbus SL où les deux sections de l'équipement ne sont pas boulonnées ensemble.
Raccordement des interfaces IFM au client Modbus-SL
Le raccordement au client Modbus-SL dépend du nombre d'interfaces IFM :
-
Pour raccorder une seule interface IFM, utilisez la dérivation en T RJ45 Modbus.
-
Pour raccorder plusieurs interfaces IFM empilées, utilisez le câble RJ45 Modbus.
-
Pour interconnecter plusieurs interfaces IFM isolées, utilisez l'une des options suivantes :
-
Le bloc répétiteur Modbus LU9GC3
-
La dérivation en T RJ45 Modbus
-
Raccordement des concentrateurs Modbus SL au client Modbus-SL
| AVIS |
|---|
|
RISQUE D’endommagement de l’équipement
Il est interdit de connecter la fiche RJ45 du cordon Modbus SL (LV43422•) à n’importe quel
autre appareil que le concentrateur Modbus SL.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Le raccordement au client Modbus-SL dépend du nombre de concentrateurs Modbus SL.
Pour connecter un seul concentrateur Modbus SL, connectez-le via l'accessoire de liaison et avec un serveur IFE ou via un connecteur de bornier avec une passerelle Panel Server.
Pour raccorder plusieurs concentrateurs Modbus SL empilés, utilisez le câble RJ45 Modbus.
Réseau Modbus-SL confiné dans l'équipement électrique
Le réseau Modbus-SL est confiné dans l'équipement électrique lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
-
Le réseau Modbus-SL entre les interfaces IFM et les concentrateurs Modbus SL est raccordé au client Modbus (un automate, par exemple) ou à un serveur de tableau IFE Ethernet intégré dans l'équipement électrique.
-
Le réseau Modbus-SL entre les interfaces IFM et les concentrateurs Modbus SL ne sort pas de l'équipement électrique pour rejoindre un autre équipement électrique.
Le client Modbus ou le serveur IFE peut être connecté directement au réseau Modbus-SL des interfaces IFM et des concentrateurs Modbus SL dans l'équipement électrique.
Exemples de réseau Modbus-SL confiné dans l'équipement électrique :
Réseau Modbus-SL non confiné dans l'équipement électrique
Le réseau Modbus-SL n'est pas confiné dans l'équipement électrique dans les cas suivants :
-
Le réseau Modbus-SL entre les interfaces de concentrateur Modbus SL est raccordé à un client Modbus hors de l'équipement électrique.
-
Le réseau Modbus-SL entre les concentrateurs Modbus SL sort de l'équipement électrique pour rejoindre un autre équipement électrique ou une autre section de l'équipement électrique qui n'est pas boulonnée avec la première.
Les règles de raccordement sont décrites en détail dans la section consacrée à la connexion Modbus de plusieurs éléments d'équipement électrique.
Des exemples sont fournis pour les schémas de câblage avec interfaces IFM et concentrateur Modbus SL regroupés en îlots et client Modbus installé dans une section d'équipement électrique séparée des interfaces IFM et concentrateur Modbus SL, et non boulonnée avec la section des interfaces :
-
avec le 0 V de l'alimentation flottant
-
avec le 0 V de l'alimentation raccordé à la terre locale
Connexion Modbus reliant plusieurs éléments de l'équipement électrique
Les règles ci-après doivent être respectées lorsque le client Modbus est installé dans une section d'équipement électrique séparée du concentrateur Modbus SL et non boulonnée avec la section des interfaces :
-
Chaque segment Modbus installé dans deux sections d'équipement électrique non boulonnées l'une à l'autre présente une polarisation en un seul point et une terminaison de ligne Modbus à chaque extrémité :
-
La polarisation de ligne et une terminaison sont intégrées dans le client Modbus.
-
Une terminaison de ligne Modbus doit être connectée à l'autre extrémité (sur la dernière interface IFM ou un autre serveur Modbus).
-
-
Longueur maximale (Lmax) du câble Modbus principal (dérivations non comprises) :
-
Lmax = 500 m (1640 ft) à 38400 bauds
-
Lmax = 1000 m (3281 ft) à 9600 bauds
-
-
Un bornier de mise à la terre doit être connecté au rail DIN (Linergy référence NSYTRR24DPE ou Phoenix Contact référence 3211809, par exemple). Les composants suivants sont raccordés au bornier de terre :
-
Condensateur de couplage de blindage (par exemple, Kemet référence C981U103MZVDAA7317).
-
Résistance de blindage (utilisée pour purger le condensateur de blindage) de même tension nominale de fonctionnement que le condensateur de couplage de blindage.
-
-
Les règles de raccordement du blindage de l'alimentation doivent être respectées.
La figure ci-après montre une liaison Modbus reliant trois éléments d'équipement électrique, S1, S2 et S3 :
-
S1 et S2 sont boulonnés ensemble.
-
S3 n'est pas boulonné à S1 et S2.
|
A |
Câble Modbus en provenance du client Modbus |
|
B |
Jonction Modbus RJ45 en T |
|
C |
Câble Modbus RJ45 |
|
D |
Raccord de terre |
|
E |
Bornier de shunt |
|
F |
Câble Modbus avec fil de drain et blindage tressé |
|
G |
Fil de drain du câble Modbus |
|
H |
Résistance de blindage (utilisée pour délester le condensateur de blindage) |
|
I |
Bornier de mise à la terre connecté au rail DIN (Linergy référence NSYTRR24DPE ou Phoenix Contact référence 3211809, par exemple). |
|
J |
Condensateur de couplage de blindage (Kemet référence C981U103MZVDAA7317, par exemple). |
|
K |
Interface IFM unique |
|
L |
Interfaces IFM regroupées en îlots avec l'accessoire de liaison |
|
M |
Interfaces IFM reliées en boucle de chaînage avec le câble Modbus |
|
N |
Terminaison de ligne Modbus |
Réseau Modbus-SL avec interfaces IFM de référence LV434000 TRV00210 et concentrateur Modbus SL
Les interfaces IFM de référence LV434000 et TRV00210 peuvent être installées sur le même réseau Modbus-SL.
Le concentrateur Modbus SL peut être connecté ou empilé avec les interfaces IFM de référence TRV00210 et LV434000.