Raccordement des disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic X au système ULP
Introduction
Utilisez le cordon ULP RJ45 mâle/mâle pour connecter un disjoncteur MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X au système ULP. Le disjoncteur doit être équipé d'un module à port ULP.
Module à port ULP
Selon le type de disjoncteur MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X, le module à port ULP est fourni :
-
En standard sur les disjoncteurs débrochables MasterPacT MTZ2/MTZ3.
-
En option pour les disjoncteurs fixes MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 et les disjoncteurs débrochables MasterPacT MTZ1. Il est monté avec les borniers du disjoncteur.
Le module à port ULP :
-
Fournit l'alimentation à l'unité de contrôle MicroLogic X
-
Possède une terminaison de ligne ULP intégrée
-
Permet le raccordement à des modules ULP externes comme les modules IO ou les interfaces IFE.
Pour les disjoncteurs débrochables MasterPacT MTZ avec interface EIFE en option, le module à port ULP :
-
Fournit l'alimentation à l'interface EIFE
-
Raccorde l'interface EIFE aux autres modules de l'IMU (par exemple, module IO).
|
Illustration |
Description |
Référence |
Documentation |
|---|---|---|---|
|
Module à port ULP pour disjoncteur fixe MasterPacT MTZ1 |
LV850063SP |
NVE40791 ULP Port Module for Fixed MasterPacT MTZ - Instruction Sheet |
|
|
Module à port ULP pour disjoncteur fixe MasterPacT MTZ2/MTZ3 |
LV850061SP |
||
|
Module à port ULP pour disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ1 |
LV850064SP |
NVE40796 ULP Port Module for Drawout MasterPacT MTZ1- Instruction Sheet |
|
|
Module à port ULP pour disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ2/MTZ3 |
LV850062SP |
NVE40797 ULP Port Module for Drawout MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Instruction sheet |
Alimentation du module à port ULP dans les disjoncteurs MasterPacT MTZ
|
A |
Alimentation 24 Vcc |
|
B |
Module à port ULP |
|
C |
Module à port ULP et interface EIFE |
|
D |
Disjoncteur MasterPacT MTZ2/MTZ3 débrochable |
|
E |
Interface Ethernet intégrée EIFE pour un disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ |
|
F |
Disjoncteur MasterPacT MTZ1 débrochable |
|
G |
Disjoncteur MasterPacT MTZ |
Interface Ethernet intégrée EIFE pour un disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ
L'interface EIFE est un accessoire en option monté sur le châssis des disjoncteurs débrochables MasterPacT MTZ.
L'interface EIFE permet de connecter les disjoncteurs débrochables MasterPacT MTZ à un réseau Ethernet. Elle assure un accès numérique à toutes les données transmises par l'unité de contrôle MicroLogic X. De plus, elle surveille la position de l'appareil dans le châssis : embroché, test, débroché.
Des kits de cordons de différentes longueurs sont disponibles pour relier le module à port ULP et l'interface EIFE.