ULP 模块
ULP 模块
ULP 模块可分为以下几类:
用于单个断路器的 IFE Ethernet 接口
通过用于单个断路器的 IFE Ethernet 接口能够对使用 PowerPacT 或 MasterPacT 断路器的单个智能模块化单元进行 Ethernet 访问。
每个断路器都拥有自己的 IFE 接口和相应的 IP 地址。
IFE Ethernet 配电盘服务器
通过 IFE Ethernet 配电盘服务器能够对使用 PowerPacT 或 MasterPacT 断路器的一个或多个智能模块化单元进行 Ethernet 访问。
它支持以下通讯架构:
-
单个断路器连接到 IFE 服务器。
-
最多 11 个断路器通过堆叠到 IFE 服务器的 IFM Modbus-SL 接口连接。
用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口
通过 IFM Modbus-SL 接口能够访问使用 PowerPacT 或 MasterPacT 断路器的单个智能模块化单元的 Modbus 串行线路通信网络。
|
示意图 |
部件号 |
文档 |
|---|---|---|
|
LV434000 |
说明书:NVE85393 |
用于单个断路器的 IO 输入/输出应用程序模块
用于单个断路器的 IO 输入/输出应用程序模块是 ULP 架构的一个组成部分。
由于其内置应用,IO 应用模块增强了带有 PowerPacT 或 MasterPacT 断路器的单个智能模块化单元的控制和监控功能。它的资源有:
-
六个数字量输入:自供电输入,用作 NO 和 NC 干触点或脉冲计数器。
-
三个数字量输出:双稳态继电器(最大电流 5 A)。
-
用于 Pt100 温度传感器的一个模拟量输入。
用于单个电路断路器的 FDM121 前显示模块
用于单个电路断路器的 FDM121 前显示模块显示由包含 PowerPacT 或 MasterPacT 断路器的单个智能模块化单元提供的测量、报警和操作辅助数据。
UTA 测试仪
UTA 测试仪用于设置、测试和维护带有 PowerPacT H-, J-, 和 L-frame 断路器以及相关 ULP 模块的单个智能模块单元。
|
示意图 |
部件号 |
文档 |
|---|---|---|
|
STRV00911 |
说明书:48940-330-01 |
服务接口
服务接口是一款便携式仪器,专为现场测试而设计。
服务接口用于:
-
配置 Enerlin'X 设备
-
测试和配置安装在以下低压断路器中的 MicroLogic 脱扣单元:
-
MasterPacT NT/NW 断路器
-
EasyPact MVS 断路器
-
ComPacT NS 断路器
-
PowerPacT P- 和 R- 型断路器
-
ComPacT NSX 断路器
-
PowerPacT H-、J- 和 L- 型断路器
-
RJ45 ULP 端口
| 注意 |
|---|
|
设备损坏风险
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
ULP 模块具有 RJ45 端口,可通过以下任何一种象形图识别:
更新 ULP 模块中的固件
用户可以使用 EcoStruxure Power Commission 软件的最新版本来升级 ULP 模块的固件。
EcoStruxure Power Commission 软件中嵌入的兼容性矩阵通过提供与检测到的偏差相关的建议操作和诊断消息,帮助用户执行诊断并纠正 ULP 模块之间的固件偏差问题。
-
BSCM 断路器状态控制模块的固件。
-
MasterPacT NT/NW 以及 PowerPacT P- 和 R-frame 断路器中安装的 MicroLogic 脱扣单元的固件。