0602IB1504-03

Módulos ULP

Módulos ULP

Los módulos ULP se pueden agrupar por categorías:

Interfaz IFE Ethernet para un interruptor automático

La interfaz IFE Ethernet para un interruptor automático proporciona acceso Ethernet a una sola unidad funcional inteligente por medio de un interruptor automático PowerPacT o MasterPacT .

Cada interruptor automático tiene su propia interfaz IFE y dirección IP correspondiente.

Ilustración

Número de referencia

Documentación

LV434001

Servidor de panel IFE Ethernet

El servidor de panel IFE Ethernet proporciona acceso Ethernet a una o varias unidades funcionales inteligentes por medio de interruptores automáticos PowerPacT o MasterPacT .

Admite las siguientes arquitecturas de comunicación:

  • Un único interruptor automático conectado al servidor IFE.

  • Hasta 11 interruptores automáticos a través de interfaces IFM Modbus-SL apiladas en el servidor IFE.

Ilustración

Número de referencia

Documentación

LV434002

Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático

La interfaz IFM Modbus-SL proporciona acceso a una red de comunicación de línea serie Modbus para una sola unidad funcional inteligente con un interruptor automático PowerPacT o MasterPacT .

Ilustración

Número de referencia

Documentación

LV434000

Hoja de instrucciones: NVE85393

NOTA: La interfaz IFM con el número de referencia LV434000 sustituye totalmente a la interfaz IFM con el número de referencia STRV00210 . Las características específicas de la interfaz IFM con número de referencia STRV00210 , incluidas las reglas para la conexión ULP y la fuente de alimentación, se detallan en el apéndice B.

Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático

El módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático es uno de los componentes de la arquitectura ULP.

El módulo de aplicación IO optimiza las funciones de control y supervisión de una sola unidad funcional inteligente con un interruptor automático PowerPacT o MasterPacT , gracias a sus aplicaciones integradas. Sus recursos son:

  • Seis entradas digitales: entradas con alimentación, utilizadas como contacto seco NA y NC o contador de impulsos.

  • Tres salidas digitales: relé biestable (5 A como máximo).

  • Una entrada analógica para el sensor de temperatura Pt100.

Ilustración

Número de referencia

Documentación

LV434063

  • Hoja de instrucciones: HRB49217

  • Enerlin'X IO - Módulo de aplicación de entrada/salida para un interruptor automático UL - Guía del usuario Documentos relacionados

Módulo de pantalla frontal FDM121 para un interruptor automático

El módulo de pantalla frontal FDM121 para un interruptor automático muestra las mediciones, las alarmas y los datos de ayuda para la utilización en una sola unidad funcional inteligente con un interruptor automático PowerPacT o MasterPacT .

Ilustración

Número de referencia

Documentación

STRV00121

Probador UTA

El probador UTA se utiliza para configurar, probar y mantener una sola unidad funcional inteligente con un interruptor automático PowerPacT H-, J-, y L-frame y los módulos ULP asociados.

NOTA: El probador UTA no puede conectarse a un interruptor automático MasterPacT NT/NW o MasterPacT MTZ ni a un interruptor automático PowerPacT P- y R-frame.

Ilustración

Número de referencia

Documentación

STRV00911

Hoja de instrucciones: 48940-330-01

Interfaz de servicio

La interfaz de servicio es un instrumento portátil diseñado para pruebas de campo.

La interfaz de servicio se utiliza para:

  • Configuración de dispositivos Enerlin'X

  • Pruebas y configuración de MicroLogic unidades de disparo Micrologic

    01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
    montadas en los siguientes interruptores automáticos de baja tensión:

    • Interruptores automáticos MasterPacT NT/NW

    • Interruptores automáticos EasyPact MVS

    • Interruptores automáticos ComPacT NS

    • Interruptores automáticos PowerPacT marco P- y R-

    • Interruptores automáticos ComPacT NSX

    • Interruptores automáticos PowerPacT marco H-, J- y L-

NOTA: No se puede conectar la interfaz de servicio a un interruptor automático MasterPacT MTZ.

Ilustración

Número de referencia

Documentación

LV485500

  • Hoja de instrucciones: GDE78167

  • Guía del usuario: Interfaz de servicio para interruptores automáticos MasterPacT NT/NW, ComPacT , PowerPacT y EasyPact Documentos relacionados

Puertos RJ45 ULP

AVISO
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
  • No conecte nunca un dispositivo Ethernet, un dispositivo Modbus-SL o una terminación de línea Modbus en un puerto ULP RJ45.
  • Los puertos RJ45 ULP son sólo para módulos ULP.
  • Cualquier otro uso puede dañar el módulo ULP o el dispositivo conectado al módulo ULP.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Los módulos ULP tienen puertos RJ45 que se pueden identificar mediante uno de los siguientes pictogramas:

o bien .

Generalmente, cada módulo ULP tiene dos puertos RJ45 idénticos en paralelo para conectar los módulos ULP de la IMU en cadena, en cualquier orden, mediante los cables RJ45 ULP de conector/conector.

Actualización del firmware de los módulos ULP

El usuario puede actualizar el firmware de un módulo ULP mediante la última versión del software EcoStruxure Power Commission .

La matriz de compatibilidad incorporada en el software EcoStruxure Power Commission permite al usuario diagnosticar y corregir los problemas de discrepancias de firmware existentes entre los módulos ULP al proporcionar mensajes de diagnóstico y las acciones recomendadas pertinentes para las discrepancias detectadas.

NOTA: El firmware siguiente no se puede actualizar mediante el software EcoStruxure Power Commission :
  • El firmware del módulo de control del estado del interruptor automático BSCM.

  • El firmware de las MicroLogic unidades de disparo Micrologic

    01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
    instaladas en interruptores automáticos MasterPacT NT/NW y PowerPacT P- y R-frame.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?