IMU 的构成规则
简介
IMU 在 ULP 系统中的连接很简单,但必须符合有关组成、RJ45 插头/插头 ULP 线缆和 ULP 模块电源的规则。
一般规则:IMU 的组成
ToDo
@Gregory: decide if rule need to be updated if an IMU with IFM/IFE
+ IO is possible
IMU 包含以下两种设备类型:
-
一个主设备(断路器或 开关切断器 )以及外部 ULP 通讯模块
-
一个或多个外部 ULP 模块
|
A |
PowerPacT H、J、L、P 或 R 型或 MasterPacT NT/NW 断路器 |
|
B |
带有 ULP 端口模块的 MasterPacT MTZ 断路器 |
|
C |
带有 ULP 端口模块和 EIFE 接口的 MasterPacT MTZ 抽出式断路器 |
一般规则:IMU 中 ULP 模块的次序
可以用任何次序连接单个 IMU 中的 ULP 模块。连接应以 ULP 电缆建议和电气设备中 ULP 模块的所需布局为基础。
|
A |
A PowerPacT H、J、L、P 或 R 型、MasterPacT NT/NW 或 MasterPacT MTZ 断路器 |
一般规则:ULP线路端接
置于 ULP 线路末端的 ULP 模块在未使用的 ULP RJ45 连接器上必须采用 ULP 接线端子(部件号 TRV00880)。
将具有内部 ULP 接线端子的 ULP 模块置于 ULP 线路的末端,也就是:
-
用于 PowerPacT H-, J-, 和 L-frame 断路器的 BSCM 模块或 MicroLogic 5 或 6 脱扣单元。
-
用于 PowerPacT P- 和 R-frame 或 MasterPacT NT/NW 断路器的 BCM ULP 模块。
-
用于 MasterPacT MTZ 断路器的 ULP 端口模块。
一般规则:用于在通讯网络上互连 IMU 的电缆
切勿用 ULP 线缆使各 IMU 互连。
一般规则:通过 ULP 线缆供电
只有一台设备可以经由 ULP 线缆来通电。此设备必须位于 ULP 线路的末端。只能对以下设备执行此操作:
-
FDM121 显示器。
-
用于 PowerPacT H-, J-, 和 L-frame 断路器的 BSCM 模块或 MicroLogic 脱扣单元。
-
用于 MasterPacT NT/NW 以及 PowerPacT P- 和 R-frame 断路器的 BCM ULP 模块。
|
A |
IFE 服务器 |
|
B |
堆叠在 IFE 服务器上的 IFM 接口 |
|
C |
FDM121 显示器 |
|
D |
IO 模块 |
|
E |
PowerPacT H-, J-, 和 L-frame 断路器中的 MicroLogic 脱扣单元 |
ULP 线缆长度
ULP 线缆长度的规则如下:
-
如果其中一个 ULP 模块没有外部电源,则 IMU 中两个 ULP 模块之间的 ULP 线缆的最大长度为 5 m (16.4 ft)。
-
如果两个 ULP 模块都有外部电源,则 IMU 中两个 ULP 模块之间的 ULP 线缆的最大长度为 10 m (32.8 ft)。
-
单个 IMU 上所有 ULP 线缆的最大长度为 20 m (65.6 ft)。
-
ULP 线缆的弯曲半径最小必须为 50 mm (1.97 in)。
连接规则总结
|
特性 |
数值 |
|---|---|
|
连接 |
ULP 线缆的菊花链和 ULP 线端的 ULP 接线端子。 |
|
最大长度 |
|
|
支持的电压范围 |
24 Vdc,-10%/+10% (21.6–26.4 Vdc) |
|
300 mA |