0602IB1504-03

Reglas de composición para IMU

Introducción

La conexión de una IMU en el sistema ULP es sencilla, pero debe cumplir las reglas relativas a la composición, los cables RJ45 ULP de conector/conector y la fuente de alimentación del módulo ULP.

Regla general: Composición de una IMU
ToDo @Gregory: decide if rule need to be updated if an IMU with IFM/IFE + IO is possible

Una IMU se compone de los dos tipos de dispositivo siguientes:

  • Un dispositivo principal (interruptor automático o disyuntor ) y un módulo de comunicaciones ULP interno

  • Uno o varios módulos ULP externos

Tipo de dispositivo principal

Módulos ULP

  • Interruptor automático PowerPacT H-, J-, y L-frame con módulo de control de estado del interruptor automático BSCM y/o MicroLogic unidad de disparo Micrologic

    01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
    5 o 6

  • Disyuntor PowerPacT H-, J-, y L-frame con módulo de control del estado del interruptor automático BSCM

  • 0 o 1 pantalla FDM121

  • 0, 1 o 2 módulos IO

  • 0 o 1 interfaz entre:

    • Interfaz IFE

    • Servidor IFE (1)

    • Interfaz IFM

  • Interruptor automático PowerPacT P- y R-frame con módulo de comunicaciones de interruptor automático BCM ULP

  • Interruptor automático MasterPacT NT/NW con módulo de comunicaciones de interruptor automático BCM ULP

  • 0 o 1 pantalla FDM121

  • 0, 1 o 2 módulos IO

  • 0 o 1 interfaz entre:

    • Interfaz IFE

    • Servidor IFE (1)

    • Interfaz IFM

Interruptor automático MasterPacT MTZ seccionable con módulo de puerto ULP

  • 0 o 1 pantalla FDM121

  • 0, 1 o 2 módulos IO

  • 0 o 1 interfaz entre:

    • Interfaz IFE

    • Servidor IFE (1)

    • Interfaz Ethernet EIFE integrada

    • Interfaz IFM (solo LV434000)

Interruptor automático MasterPacT MTZ fijo con módulo de puerto ULP

  • 0 o 1 pantalla FDM121

  • 0, 1 o 2 módulos IO

  • 0 o 1 interfaz entre:

    • Interfaz IFE

    • Servidor IFE (1)

    • Interfaz IFM (solo LV434000)

(1) Un servidor IFE con interfaces IFM apiladas:

  • Por lo que respecta a la fuente de alimentación, el número máximo de interfaces IFM apiladas en un servidor IFE es 11 para limitar la caída de tensión.

  • En cuanto a la comunicación de Modbus-SL, depende de las necesidades de rendimiento. Puesto que cada dispositivo tarda aproximadamente 500 ms a 19 200 Baud en actualizar 100 registros, cuantas más interfaces se añadan, mayor será el periodo mínimo de actualización. El periodo mínimo de actualización depende del número de interfaces IFM apiladas en un servidor IFE. Multiplique el tiempo de actualización de un dispositivo por el número de dispositivos para determinar el periodo mínimo de actualización esperado en la aplicación. Por ejemplo, en el caso de una instalación con ocho interfaces IFM apiladas en un servidor IFE, a 19 200 Baud se tardaría 4 segundos aproximadamente en leerlas.

    Para un óptimo rendimiento de las comunicaciones, se recomienda que, como máximo, haya ocho interfaces IFM apiladas en un servidor IFE.

Estos ejemplos ilustran las reglas de composición de una IMU.

A

Interruptor automático PowerPacT marco H, J, L, P o R, o MasterPacT NT/NW

B

Interruptor automático MasterPacT MTZ con módulo de puerto ULP

C

Interruptor automático MasterPacT MTZ seccionable con módulo de puerto ULP e interfaz EIFE

Regla general: Orden de módulos ULP en una IMU

Conecte los módulos ULP en una única IMU en el orden que desee. Base la conexión en las recomendaciones de cables ULP y la disposición deseada para los módulos ULP en el equipo eléctrico.

A

Interruptor automático PowerPacT marco H, J, L, P o R, MasterPacT NT/NW o MasterPacT MTZ

Regla general: ULP Terminación de línea

Los módulos ULP situados al final de la línea ULP deben tener terminaciones de línea ULP (número de referencia TRV00880) en el conector ULP RJ45 no utilizado.

Ejemplo de terminación de línea ULP en la interfaz IFE:

Coloque los módulos ULP que tienen una terminación de línea ULP interna al final de la línea ULP, es decir:

  • Módulo BSCM o MicroLogic unidad de disparo Micrologic

    01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
    5 o 6 para interruptores automáticos PowerPacT H-, J-, y L-frame.

  • Módulo BCM ULP para interruptores automáticos PowerPacT P- y R-frame o MasterPacT NT/NW.

  • Módulo de puerto ULP para interruptores automáticos MasterPacT MTZ.

NOTA: En una arquitectura con una interfaz EIFE conectada a un módulo de puerto ULP, el módulo de puerto ULP es el final de la línea ULP.

Regla general: Cables para interconectar IMU en redes de comunicación

No conecte las IMU entre sí por medio de cables ULP.

  • Utilice solo el cable Ethernet para interconectar IMU conectadas a una red Ethernet.

    A

    Interruptor automático PowerPacT marco H, J, L, P o R, MasterPacT NT/NW o MasterPacT MTZ

  • Use solo el cable Modbus o el accesorio de apilado para interconectar las IMU conectadas a una red Modbus.

    A

    Interruptor automático PowerPacT marco H, J, L, P o R o MasterPacT NT/NW

Regla general: Fuente de alimentación a través del cable ULP

Solo se puede alimentar un dispositivo a través del cable ULP. Este dispositivo debe encontrarse al extremo de la línea ULP. Solo se puede realizar para los siguientes dispositivos:

  • Pantalla FDM121.

  • Módulo BSCM y MicroLogic unidad de disparo Micrologic

    01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
    para interruptores automáticos PowerPacT H-, J-, y L-frame.

  • Módulo BCM ULP para interruptores automáticos MasterPacT NT/NW y PowerPacT P- y R-frame.

Ejemplo: En el diagrama, la pantalla FDM121 y la unidad de disparo Micrologic

01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
PowerPacT H-, J-, y L-frame MicroLogic se alimentan a través del sistema ULP. El servidor IFE y los módulos IO están conectados a la fuente de alimentación. Puesto que las interfaces IFM están apiladas en el servidor IFE, ya reciben alimentación.

A

Servidor IFE

B

Interfaces IFM apiladas en el servidor IFE

C

Pantalla FDM121

D

Módulo IO

E

MicroLogic Unidad de disparo Micrologic

01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
en un interruptor automático PowerPacT H-, J-, y L-frame

NOTA: El módulo de puerto ULP en el interruptor automático MasterPacT MTZ debe estar conectado a una fuente de alimentación de 24 V CC.

Longitud de los cables ULP

Las reglas para la longitud de los cables ULP son las siguientes:

  • La longitud máxima del cable ULP entre dos módulos ULP en una IMU es de 5 m (16,4 ft) si uno de los módulos ULP no dispone de fuente de alimentación externa.

  • La longitud máxima del cable ULP entre dos módulos ULP en una IMU es de 10 m (32,8 ft) si ambos módulos ULP disponen de fuente de alimentación externa.

  • La longitud máxima de todos los cables ULP en una sola IMU es de 20 m (65,6 ft).

  • El radio de curvatura de los cables ULP debe ser de 50 mm (1,97 in), como mínimo.

Resumen de reglas de conexión

Característica

Valor

Conexión

Encadenamiento de cables ULP y terminación de línea ULP al final de la línea ULP.

Longitud máxima

  • 20 m (65,6 ft) en total para la IMU.

  • 10 m (32,8 ft) entre dos módulos ULP si ambos módulos ULP disponen de una fuente de alimentación externa.

  • 5 m (16,4 ft) entre dos módulos ULP si uno de los módulos ULP no dispone de fuente de alimentación externa.

Intervalo de tensión admitido

24 V CC −10 %/+10 % (de 21,6 a 26,4 V CC)

Limitación de corriente en cada puerto ULP RJ45

300 mA

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?