DOCA0160FR-00

Gestion des alarmes

L'alarme et la préalarme sont verrouillées.

L'alarme ou la préalarme verrouillée doit être réinitialisée, soit localement en appuyant sur le bouton Reset pendant plus de 1,5 s sur le relais VigiPacT RHB, soit à distance en appuyant sur le bouton externe pendant moins de 1,5 s.

NOTE: L'alarme ou la préalarme verrouillée est réinitialisée en cas d'interruption de l'alimentation.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?