DOCA0160FR-00

Réglage du seuil d'alarme >I2

Etape

Action

Ecran

1

Appuyez sur le bouton OK pendant plus de 2s.

Résultat: Idn clignote à l’écran.

2

Appuyez sur le bouton OK.

Résultat: >I2 clignote et la valeur du seuil d'alarme s'affiche à l'écran.

3

Appuyez sur le bouton OK pour modifier la valeur du seuil d'alarme.

NOTE: Si la protection par mot de passe est définie sur on, il est nécessaire d'entrer le mot de passe pour modifier la valeur. Entrez le mot de passe à l'aide du bouton ou et appuyez sur le bouton OK.

4

Utilisez les boutons et pour définir la valeur appropriée du seuil d'alarme.


5

Appuyez sur le bouton OK pour enregistrer la valeur du seuil d'alarme.

Résultat: >l2 clignote et la nouvelle valeur du seuil d'alarme s'affiche à l'écran.

6

Pour quitter le sous-menu actif, sélectionnez le sous-menu ESC à l'aide du bouton ou et appuyez sur le bouton OK.

Résultat: Idn clignote à l’écran.

7

Pour quitter le menu et afficher l'écran d'accueil, sélectionnez le sous-menu ESC à l'aide du bouton ou et appuyez sur le bouton OK.

Résultat: L'écran d'accueil s'affiche.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?