Paramètres
Paramètre |
Réglages |
Plage de réglages |
Réglages d'usine |
---|---|---|---|
Seuil |
Seuil d'alarme >I2 |
30 mA à 100 mA |
1 mA |
100 mA à 1 A |
10 mA |
||
1 A à 3 A |
100 mA |
||
Seuil de pré-alarme >I1 |
50 à 100 % de >I2 |
50 % |
|
Temporisation |
Temporisation ton2 du relais d'alarme K2 |
0 à 10 s |
0 s |
Temporisation ton1 du relais de pré-alarme K1 |
0 à 10 s |
1 s |
|
SEt |
Mot de passe |
off/0 à 999 |
on (mot de passe : 0) |