DOCA0160FR-00

Description des écrans

AVERTISSEMENT
RISQUE DE NON-DECLENCHEMENT
  • Seul un personnel qualifié peut effectuer les réglages des protections.
  • Le tore doit être connecté au relais correspondant avant la première utilisation et avant la mise en service de l'installation protégée.
  • Le relais doit être alimenté avant l'installation protégée.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?