DOCA0160FR-00

Présentation

Les tores sont étalonnés en usine.

DANGER
RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
Mettez le disjoncteur principal hors tension en position ouvert (O) avant d'effectuer l'étalonnage du tore.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVERTISSEMENT
RISQUE DE NON-DECLENCHEMENT
Le tore doit être étalonné à nouveau :
  • suite à un défaut électrique grave
  • périodiquement, une fois par an
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?