DOCA0160FR-00

Réglage du délai ton2

Etape

Action

Ecran

1

Appuyez sur le bouton OK pendant plus de 2s.

Résultat: Idn clignote à l’écran.

2

Appuyez une fois sur le bouton pour sélectionner le menu t.

3

Appuyez sur le bouton OK.

Résultat: ton et 2 clignotent et la valeur de la temporisation ton2 s'affiche à l'écran.

NOTE: Si le seuil d'alarme >I2 est réglé sur 30 mA (protection des personnes), la temporisation ton2 est automatiquement et invariablement réglée sur 0s.

4

Appuyez sur le bouton OK pour modifier la valeur de la temporisation ton2.

NOTE: Si la protection par mot de passe est définie sur on, il est nécessaire d'entrer le mot de passe pour modifier la valeur. Entrez le mot de passe à l'aide du bouton ou et appuyez sur le bouton OK.

5

Utilisez les boutons et pour définir la valeur de temporisation ton2 appropriée.

6

Appuyez sur le bouton OK pour enregistrer la valeur de la temporisation ton2.

Résultat: ton et 2 clignotent, et la nouvelle valeur de la temporisation ton2 s'affiche à l'écran.

7

Pour quitter le sous-menu actif, sélectionnez le sous-menu ESC à l'aide du bouton ou et appuyez sur le bouton OK.

Résultat: t clignote à l'écran.

8

Pour quitter le menu et afficher l'écran d'accueil, sélectionnez le sous-menu ESC à l'aide du bouton ou , puis appuyez sur le bouton OK.

Résultat: L'écran d'accueil s'affiche.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?