DUG_Exxact - ZB Thermostat 16 A_WSE-00

Kontrollera enhetshistoriken

Med appen kan du övervaka temperaturförändringarna genom att gå till enhetshistoriken.
Så här visar du enhetshistoriken för grupptermostaterna:
  1. huvudsidan trycker du på Alla enheter > Termostat.
  2. Tryck på Historik på sidan som visar enhetens kontrollpanel.
  3. I fönstret Historik kan du se förändringar av i dagar (A), veckor (B), månader (C) eller år (D).

    OBS: Flikar för temperatur och energi finns för förinställda P4, P5, P6 och P8.
    För förinställda P1, P2, P3 och P7 visas endast temperaturfliken och för P9 visas endast energifliken.

    Obs! Du kan ändra datum, vecka, månad eller år med ◄ ► (E).
    Alternativt kan du gå till huvudsidan > Alla enheter > Termostat > Historik för att se enhetshistoriken för de enskilda termostaterna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?