DUG_Exxact - ZB Thermostat 16 A_WSE-00

Skapa en automation

Med en automation kan du gruppera flera åtgärder som normalt utförs tillsammans, aktivera dem automatiskt eller vid schemalagda tider. Med Wiser by SE-appen kan du skapa automationer baserat på dina behov.
  1. Gå till huvudsidan och tryck på .
  2. Gå till Styrningar > + för att skapa en automation.
  3. Tryck på Redigera namn, ange namnet på automationen (A) och tryck på Spara.
    TIPS! Du kan välja en bild som motsvarar din automation genom att trycka på .
  4. Tryck på Villkor uppfylls för att välja ett av villkoren (B):
    • Alla villkor uppfylls: Automationen utlöses när alla villkor uppfylls.
    • Villkor uppfylls: Automationen utlöses när minst ett villkor uppfylls.
  5. Tryck på Lägg till villkor för att öppna snabbmenyn.
  6. I menyn Lägg till villkor kan du välja något eller alla av följande alternativ (C):
    • När vädret ändras: Välj olika väderinställningar.
    • Schema: Ställ in tid och dag.
    • När enhetsstatus ändras: Välj enhet och dess funktion.
    Obs! Du kan lägga till ett eller flera villkor med .
  7. Tryck på När enhetsstatus ändras > Termostater och välj en eller flera åtgärder.
    • Aktuell temperatur: Välj temperaturen (D).
    • Uppvärmningsstatus: Välj termostatstatus, eller Av (E).
  8. Tryck på Lägg till uppgift för att öppna snabbmenyn.
  9. I menyn Lägg till uppgift kan du välja något eller alla av följande alternativ (F):
    • Kör enheten: Välj de enheter som du vill ska aktiveras.
    • Scenario eller automation: Välj scenariot som du vill utlösa eller automationen som du vill aktivera eller inaktivera.
    • Skicka avisering: Aktivera aviseringar för automationen.
    • Fördröjning: Ställ in fördröjningstiden.
    OBS: Du kan lägga till en eller flera åtgärder med .

  10. Tryck på Giltighetsperiod för att ange tidsintervallet för automationen. Du kan välja något av följande (G) och trycka på Nästa:
    • Dygnet runt: 24 timmar.
    • Dagtid: från soluppgång till solnedgång.
    • Natt: från solnedgång till soluppgång.
    • Anpassad: egen tidsperiod.

  11. Tryck på Spara när alla åtgärder och villkor har definierats.
    När automationen har sparats visas den under fliken Automation. Du kan aktivera automationen med knappen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?