DUG_Exxact - ZB Thermostat 16 A_WSE-00

Skapa ett schema

Uppvärmningssystemet styrs och aktiveras helt enligt ditt schema. När schemat är inställt följer systemet det aktiva schemat. Du kan skapa eller ändra scheman när som helst.
Så här skapar du ett schema:
  1. huvudsidan trycker du på Alla enheter > Termostat.
  2. Tryck på Schema > Lägg till schema för att lägga till ett schema.
  3. Ställ in tiden (A).
  4. Tryck på Upprepa (B) för att välja de dagar du vill ange i schemat.
  5. Tryck på Anteckning (C), skriv in anteckningen och tryck på Bekräfta.
  6. Tryck på växlingsknappen (D) för att aktivera Notifiering för schemat. Appen kommer att skicka en avisering om att den schemalagda aktiviteten körs vid tidpunkten i schemat.
  7. I fönstret Termostat kan du justera temperaturen (E) för den schemalagda tiden.
  8. Tryck på Spara.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?