DUG_Exxact - ZB Thermostat 16 A_WSE-00

Exempel på automation

I den här demonstrationen visas hur du skapar en automation för att aktivera termostatbörvärdet på 20 °C när utomhustemperaturen är lägre än 15 °C.
  1. Gå till Styrningar > + för att skapa en automation.
  2. Tryck på Redigera namn , ange namnet på automation och tryck på Spara.
    TIPS! Du kan välja en bild som motsvarar din automation genom att trycka på .
  3. Tryck på Lägg till villkor > När vädret ändras > Utomhustemperatur.
  4. Välj utomhustemperaturvärdet (A), villkoret (B) och tryck på Nästa.
    FÖRSLAG: Du kan ställa in utomhustemperaturvärdet på 15 °C och villkoret som < (mindre än).
  5. Tryck på Lägg till uppgift > Kör enheten och välj Termostater.
  6. Tryck på Termostatbörvärde och ställ in temperaturen på 20 °C (C).

  7. Tryck på Spara på sidan Automatiseringsinställningar.
    När automationen har sparats visas den på fliken Styrningar. Du kan aktivera automationen med knappen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?