DUG_Exxact - ZB Thermostat 16 A_WSE-00

Ta bort enheten från Wiser-systemet

Du kan ta bort en enhet från enhetslistan med Wiser-appen.
  1. Gå till huvudsidan och tryck på Alla enheter och välj termostaten som ska tas bort.
  2. Tryck på för att se mer information.
  3. Tryck på Ta bort enhet (A) och sedan på Bekräfta.
    OBS: De inställda parametrarna finns kvar när termostaten tas bort från Wiser-systemet.
    FÖRSLAG:
    • På huvudsidan kan du trycka och hålla ner termostaten för att ta bort enheten.

    • Tryck på för mer information och sedan på Ta bort enhet för att ta bort enheten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?