DUG_Exxact - ZB Thermostat 16 A_WSE-00

Ställ in rumstemperaturen med appen

Du kan styra rumstemperaturen med Wiser-appen.

OBS: Du kan endast justera rumstemperaturen med kontrollpanelen i termostatgruppen.

  1. huvudsidan trycker du på Alla enheter > Termostat.

  2. På kontrollpanelssidan kan du göra något av följande för att justera temperaturen (A):

    – Tryck på ”+” eller ”” tecken för att ställa in temperaturbörvärdet.

    – Dra skjutreglaget uppåt/nedåt för att ställa in temperaturbörvärdet.

    OBS:
    • Termostatens börvärdestemperatur varierar från 4 °C~ 30 °C för förinställningen P1–P6 och 10 °C ~ 40 °C för förinställningen P7–P8.

    • Varje tryckning på ”+/-” höjer eller sänker börvärdestemperaturen med 0,5 °C.

    FÖRSLAG: Tryck på för att ställa in förstärkningstiden och stänga av den.

Värmeläge: När termostaten är i värmeläget visas flamsymbolen i Wiser-appen.

OBS:
  • visar att rumstemperaturen är lägre än den önskade temperaturen (börvärdet) och därför är värmen på.
  • visar att rumstemperaturen ligger över den önskade temperaturen (börvärdet) och därför är värmen av.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?