DUG_Exxact - ZB Thermostat 16 A_WSE-00

Felsökning

Symptom

Möjlig orsak

Lösning

Termostaten är offline.

  • Termostaten är inte på.

  • Termostaten är inte längre inom signalräckvidden för hubben.

  • Stäng av termostaten och sätt på den igen.

  • Flytta Wiser Gateway/Hub närmare termostaten.

Det går inte att ansluta till Wiser Gateway/Hub (den röda lampan blinkar)

Dålig signal mellan Wiser Gateway/Hub och termostaten.

Enheterna har ingen ström (termostat/Wiser Gateway/Hub/Wi-Fi®-nätverket).

  • Återanslut termostaten i appen.

  • Slå på enhetens ström (termostat/Wiser Gateway/Hub/Wi-Fi®-nätverket).

Det gick inte att ställa in rumstemperaturen i appen.

Wiser Gateway/Hub-signalen är svag eller inte ansluten till Wi-Fi®-nätverket.

Kontrollera om det finns en Wi-Fi®-signal.

Status Användarinteraktion Beskrivning
Find and Blind
När man håller in knappen ”O” i > 8 sekunder visas Fb-lampan på termostatindikeringen.
Detta är en Zigbee-funktion som kan ignoreras.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?