DUG_Exxact - ZB Thermostat 16 A_WSE-00

Använd boostläget

När boostläget används ökas börvärdet med 2 ºC från det aktuella börvärdet för rumstemperatur.
  1. huvudsidan trycker du på Alla enheter > Termostat.
  2. Tryck på på sidan med kontrollpanelen för enheten.
  3. I snabbmenyn väljer du Boosttid (A) och trycker på Spara.
    OBS:
    • Boosttiden är som standard 1 timme.

    • Om du ändrar börvärdet när du använder boostläget avbryts boostläget i appen

    • Boostläget avbryts automatiskt när boostiden är slut.

    • Om den aktuella temperaturen är 28,5–29,5 ºC (för P1–P6) eller 38,5–39,5 ºC (för P7–P8) ställer boostläget in den högsta temperaturen.

  4. Om du vill avaktivera boostläget manuellt går du tillbaka till kontrollpanelssidan och trycker på .
  5. Tryck på Av (B) och tryck sedan på Spara i snabbmenyn.

    OBS: När nedräkningen är klar stoppas boostläget automatiskt. Om boostfunktionen har aktiverats och det under den här tiden finns en eller flera schema- eller scenario-/automatiseringsåtgärder stoppar systemet den aktuella booståtgärden omedelbart och utför nya åtgärder (den nya åtgärden har alltid högre prioritet än den aktuella åtgärden).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?