DUG_Exxact - ZB Thermostat 16 A_WSE-00

Inställningar för ventilskydd

Vattenbaserade golvvärme- och pannanslutningar kräver ventiler och skydd, medan elektrisk golvvärme inte använder ventiler. Den här funktionen kan endast användas i vattenbaserade tillämpningar.

Ventilskydd

Ventilskyddet kan aktiveras eller inaktiveras med växlingsknappen (A) på ventilskyddsinställningen.

OBS: Aktivera utgången varannan vecka för att förhindra avlagringar i ventilen. Det stöder endast funktionen aktivera/inaktivera.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?