DUG_PowerTagE_WSE-04

Histórico

Através da aplicação Wiser, pode monitorizar o consumo de energia, acedendo ao histórico.

Histórico do consumo de energia:

Para visualizar o consumo de energia global.

  1. Na página Principal, toque em Quadro de energia > Histórico.

  2. Na página Histórico, selecione o intervalo de tempo pretendido (A):

    • Horas: para visualizar o consumo horário.

    • Dias: para visualizar o consumo diário.

    • Meses: para visualizar o consumo mensal.

    • Anos: para visualizar o consumo anual.

    NOTA: (B) indica os dados em falta durante um período de tempo específico em que o PowerTag estava offline/desconectado.


    NOTA: Toque na hora/dia/mês/ano pretendido(a) no gráfico de barras para visualizar o consumo de energia.

Histórico do consumo de carga:

Para visualizar o a discriminação do consumo de energia com base nas cargas.

NOTA: Os utilizadores com várias configurações PowerTag ou que tenham ativado Perceções de Energia Personalizadas podem visualizar o histórico do consumo de carga.

  1. Na página Histórico, toque em e selecione Consumo de carga.

  2. Toque em (A) e selecione um intervalo de tempo pretendido:

    • Horas: para visualizar o consumo horário.

    • Dias: para visualizar o consumo diário.

    • Meses: para visualizar o consumo mensal.

    • Anos: para visualizar o consumo anual.


    SUGESTÃO: Selecione a carga desejada, por exemplo Iluminação, Aquecimento, etc., para visualizar os dados de consumo da carga.
    NOTA: Selecione a hora/dia/mês/ano pretendido(a) no gráfico de barras para visualizar a respetiva discriminação.
  3. Toque no botão ativar/desativar (B) para obter a discriminação do consumo de carga medido e estimado.

    NOTA:
    • A funcionalidade de consumo de carga medida e estimada está disponível apenas para utilizadores de Informações de Energia Personalizadas.
      Para outros utilizadores, serão apresentados por predefinição os valores medidos.

    • Só é possível ativar esta funcionalidade para uma discriminação de meses e anos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?