DUG_PowerTagE_WSE-04

Criar uma automatização

Uma automatização permite-lhe agrupar várias ações que normalmente são realizadas em conjunto, acionadas automaticamente ou em horas agendadas. Através da aplicação Wiser , pode criar automatizações com base nas suas necessidades.
NOTA: A automatização só é possível com o PowerTag atribuído como Rede.
Para criar uma automatização:
  1. Na página Principal, toque em .
  2. Vá para Automatização > + para criar uma automatização.
  3. Toque em Editar nome , introduza o nome da automatização (A) e toque em Guardar.
    SUGESTÃO: Pode escolher a imagem da capa que representa a sua automatização tocando em .

  4. Toque em Qualquer condição é cumprida para selecionar qualquer um dos tipos de condição (B):
    • Todas as condições estão cumpridas: a automatização é acionada quando todas as condições estão cumpridas.
    • Qualquer condição é cumprida: a automatização é acionada quando pelo menos uma condição é cumprida.

  5. Toque em Adicionar Condição para visualizar o menu deslizante.
  6. No menu Adicionar Condição, pode escolher uma ou todas as opções seguintes (C):
    • Quando as condições climatéricas mudam: selecione várias definições meteorológicas.
    • Horário: permite definir a hora e o dia.
    • Quando o estado do dispositivo muda: selecione o dispositivo e a sua função.
    • Quando o preço à vista muda: define o preço à vista e a sua condição (para a Suécia e Finlândia).
    NOTA: Pode adicionar uma ou mais condições através de .

    País sem preço à vista (Ibéria e Portugal) País com preço à vista (Suécia e Finlândia)

  7. Toque em Quando o estado do dispositivo muda > Rede e selecione qualquer uma das seguintes funções (D):
    • Potência ativa total: para definir o consumo de energia em tempo real (kW).
    • Estado da carga: Para Ligar/desligar a carga.
    • Consumo diário: para definir o consumo de energia diário.
    • Consumo mensal: para definir o consumo de energia mensal.
  8. Para a Suécia e Finlândia, tocar Quando Variações de Preço por Pontos, definir o preço à vista e a condição exigidas (menor que/maior que).
    Exemplo: Se definir a condição Preço à vista > 2 kr/kWh, as suas ações (definidas no passo seguinte) serão executadas quando o preço for superior a 2 Kr/kWh.
  9. Toque em Adicionar tarefa para visualizar o menu deslizante.
  10. No menu Adicionar tarefa, pode realizar uma ou todas as seguintes opções (E):
    • Executar o dispositivo: selecione os dispositivos que pretende acionar.
    • Momento ou Automatização: selecione o momento que pretende acionar ou selecione a automatização que pretende ativar ou desativar.
    • Enviar notificação: ativa a notificação para a automatização.
    • Atraso: define o tempo de atraso.
    NOTA: É possível adicionar uma ou mais ações através de .

  11. Toque em Período efetivo para definir o intervalo de tempo para a automatização. Pode selecionar um dos seguintes (F):
    • Todo o dia: 24 horas
    • Dia: Do nascer do sol ao pôr-do-sol
    • Noite: Do pôr-do-sol ao nascer do sol
    • Personalizado: Período de tempo definido pelo utilizador

  12. Depois de definir todas as ações e condições, toque em Guardar.
    Quando a automatização está guardada, é visível no separador Automatização. Pode tocar no botão de ativar/desativar para a ativar/desativar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?