Criar/atualizar perfil de casa
- Na página Perfil de casa, toque em Continuar.
- Selecione o tipo de casa e toque em Seguinte:
- Casa
- Apartamento
- Casa geminada
- Casa de férias
- Outro
NOTA: Os passos 4 a 12 podem divergir com base no tipo de casa. - Defina o tamanho da sua casa tocando em (A) ou através
da barra deslizante (B).
NOTA: O tamanho máximo da casa pode ser 400 m2.
- Defina o número de pessoas que vivem na casa, tocando
em (C) ou através da barra deslizante (D).
NOTA: Podem ser adicionadas, no máximo, 10 pessoas.
- Selecione o sistema de aquecimento principal e toque em Seguinte:
- Aquecimento urbano
- Radiadores
- Bomba de calor ar/ar
- Bandeja de recolha de água
- Calor da rocha
- Bomba de calor de ar de exaustão
- Outro/desconhecido
- Selecione os sistemas de aquecimento secundários aplicáveis
e toque em Seguinte:
- Radiadores
- Aquecimento urbano
- Bomba de calor ar/ar
- Bomba de calor ar/água
- Bandeja de recolha de água
- Calor da rocha
- Bomba de calor de ar de exaustão
- Calor do pavimento
- Outro/desconhecido
- Selecione o tipo de sistema de água quente e toque
em Seguinte:
- Reservatório de água quente
- Bomba de calor ar/ar
- Bomba de calor ar/água
- Calor da rocha
- Aquecimento urbano
- Outro/desconhecido
- Selecione as aplicações utilizadas para cozinhar
e toque em Seguinte:
- Fogões a gás
- Fornos a gás
- Fogões elétricos
- Fornos elétricos
- Microondas
NOTA:-
Por predefinição, será 0, utilize +/- para definir o número.
-
Podem ser adicionados, no máximo, 5 eletrodomésticos individuais.
- Selecione os eletrodomésticos na sua casa e toque
em Seguinte:
- Máquinas de lavar roupa
- Máquinas de lavar loiça
- Máquinas de secar roupa
- Televisores
- Consolas de jogos
- Computadores portáteis
- Computadores de secretária
NOTA: Podem ser adicionados, no máximo, 5 eletrodomésticos individuais. - Selecione os frigoríficos e congeladores da lista:
- Frigorífico
- Congelador
- Frigorífico e congelador
NOTA: Podem ser adicionados, no máximo, 5 eletrodomésticos individuais. - Selecione o número de veículos elétricos,
toque em Concluir e, em seguida, toque em Concluído.
NOTA: Para atualizar o perfil doméstico, no Início página, toque Dashboard de Energia > Conhecimentos > Atualizar o meu perfil de casa, siga a partir do passo 2.