DUG_PowerTagE_WSE-04

Informações de energia personalizadas

NOTA: As Informações de energia personalizadas só estão disponíveis na Suécia e Finlândia.

As Informações de energia personalizadas são uma funcionalidade de gestão de energia dedicada à monitorização da forma como utilizamos a energia na nossa vida quotidiana. Esta funcionalidade estima o consumo de energia de um agregado familiar exclusivamente com base nos dados da sua companhia elétrica.

Isto torna possível seguir a energia consumida ao longo do tempo e calcular um consumo de carga/energia, fornecendo-lhe as seguintes informações de energia personalizadas:

  • comparação do consumo de energia com casas semelhantes

  • discriminação do consumo de energia

  • sugestões de poupança de energia

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?