DUG_PowerTagE_WSE-04

Ativar as Informações de Energia Personalizadas

Através da aplicação Wiser , pode ativar as Informações de Energia Personalizadas para monitorizar a discriminação da energia e a comparação entre casas semelhantes, bem como visualizar sugestões de poupança de energia.
NOTA: Para ativar as Informações de Energia Personalizadas, tem de cumprir as seguintes condições:
  • O utilizador deverá estar registado no centro de dados da Europa.

  • A localização da casa dos utilizadores deve ser na Suécia/Finlândia.

  • Deve ser configurado um PowerTag como Rede (interruptor principal).

Para ativar as Informações de Energia Personalizadas:

  1. Na página Principal, toque em Quadro de energia > Informações e depois em ecrã inicial (A).

    NOTA: Não feche acidentalmente o ecrã inicial, uma vez que demora 3 semanas para que esta opção reapareça; até lá não poderá ativar as Informações de Energia Personalizadas.
  2. Leia as informações do tutorial e toque em Seguinte duas vezes, em seguida, toque em Desbloquear Informações de Energia Personalizadas.
  3. Leia o aviso de privacidade e toque em Ativar em cada uma das páginas.
    NOTA: A aceitação do consentimento é opcional.
  4. Quando as Informações de Energia Personalizadas estiverem ativadas com sucesso, receberá uma notificação na aplicação e, em seguida, ser-lhe-á solicitado de imediato que crie um perfil de casa. Consulte Criar perfil de casa.
    NOTA: Também pode navegar através de notificações na aplicação, que são recebidas após a ativação das Informações de Energia Personalizadas, tocando em .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?