DUG_PowerTagE_WSE-04

Definir as opções de contrato

Pode atualizar uma taxa fixa e de pico com base na sua opção de contrato na aplicação Wiser.
  1. Toque em As minhas opções de contrato na página Eletricidade.
  2. No menu deslizante, selecione qualquer uma das seguintes opções (A):
    • Hora de utilização (Horas de pico/fora de pico): taxa definida para um período de tempo específico no qual o consumo de eletricidade é o mais elevado. É o montante pago por cada unidade de eletricidade consumida durante o período de tempo definido.
    • Tarifa fixa: taxa fixa durante todo o período de tempo de consumo de eletricidade.
    • Taxa de preço à vista: taxa horária normal de consumo de eletricidade por zona tarifária (Apenas para a Suécia).
    • Sem contrato: a taxa de eletricidade não está definida, não será exibida na aplicação qualquer informação relacionada com a fatura.
    País sem preço à vista (Ibéria e Portugal) País com preço à vista (Suécia e Finlândia)
    NOTA: Por predefinição, está definida a opção Sem contrato.
  3. Depois de selecionar uma opção, toque em Confirmar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?