DUG_SysM/SysD_FLS_WSE-02

Cambio de ubicación del dispositivo

Puede cambiar la ubicación del dispositivo usando la aplicación Wiser.
  1. En la página de inicio , seleccione el dispositivo para el que desea cambiar la ubicación.
  2. En la esquina superior derecha de la pantalla, puntee .
  3. Pulse Editar junto al nombre del dispositivo.
  4. Pulse Ubicación.
  5. Seleccione la ubicación deseada de la lista (A) y, a continuación, puntee Guardar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?