DUG_SysM/SysD_FLS_WSE-02

Eliminación de un grupo de Iluminación

Siga estos pasos para eliminar un grupo de Iluminación:
  1. Navegue hasta Interruptor inalámbrico > Tecla superior izquierda > Grupo de iluminación.
  2. Localice el grupo de iluminación que desea eliminar y puntee .
  3. Pulse Eliminar (A).
    NOTA: Al eliminar un grupo de iluminación, se desvinculará el grupo de iluminación de las teclas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?