DUG_SysM/SysD_FLS_WSE-02

Vinculación del dispositivo

Con la aplicación Wiser, vincule primero su dispositivo con el Gateway para acceder y controlar el dispositivo. Puede añadir el dispositivo manualmente o realizar un escaneo automático para vincularlo.
NOTA: Si desea cambiar el modo de conmutador inalámbrico de 1 a 2, consulte Cambio de conmutador inalámbrico de 1 a 2 antes de iniciar el enlace.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?