DUG_SysM/SysD_FLS_WSE-02

Desvinculación de un momento

Desvincular un momento le permite eliminar el momento de las teclas asignadas sin eliminar el momento.
  1. Vaya al panel de control y pulse sobre Tecla superior derecha.
  2. Pulse Desvincular.
  3. Pulse brevemente 3 veces el pulsador superior derecho del Interruptor inalámbrico para activar el dispositivo y pulse Confirmar en la aplicación.

    De esta forma, se habrá eliminado el momento de la tecla superior derecha.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?